结果:找到"CH9350L 键盘 鼠标 延长",相关内容434条
- 基于CH9329快速开发一个USBHID虚拟键盘鼠标
- CH9329USB虚拟键盘鼠标本文章参考FlexLua官网,基于FlexLua脱离复杂单片机C开发正逐渐成为一种快速高效的IoT硬件开发方式。让小白即使不懂单片机开发也可很容易用FlexLua零门槛开发各种IoT硬件。一、介绍CH9329芯片可以通过USB口模拟成鼠标和键盘来控制电脑(包括Win,Mac,Androiod),这样我们就可以在不用开发PC软件的情况下通过一个简单的硬件来实现对各种电脑的自动化控制,甚至通过接上4G模块来实现远程控制本地电脑的目的。材料清单:•CH9329模块二、相关库函数介绍--配置CH9329开始工作LIB_CH9329Config()--将鼠标光标移至屏幕的...
- 所属专栏: 开源设计 标签: USB鼠标键盘,低代码 发帖人:FlexLua 发帖时间:2024-05-10 13:54:00
- 吸附里面的延长线功能关掉没有效果
- 如题。版本:V2.1.32.5533625a.f972c4。不论客户端还是网页端都有这个问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 吸附 延长线 发帖人:Rambo1324 发帖时间:2023-09-06 17:54:00
- 找大神做一个键盘pcb
- 设计一款支持蓝牙和可以在线改键的键盘pcb。求一个会键盘pcb设计的大神,或者对此感兴趣愿意研究的大神,价格好说。邮箱baozhicheng28@qq.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 键盘 发帖人:唔西迪西 发帖时间:2022-11-29 21:19:00
- 串口转USBHID键盘鼠标方案
- 方案概述本方案的实现基于串口转标准USBHID设备芯片CH9328/CH9329,芯片根据不同的工作模式,可以在计算机上被识别为标准的USB键盘、鼠标设备。芯片无需编程,可以在用户端轻松实现模拟键盘鼠标动作。芯片接收符合其数据格式的串口数据,并自动将其转换为键盘与鼠标数据上传给计算机。CH9328只具备单一模拟键盘的功能,CH9329可以看作是CH9328的升级版,可以单芯片实现模拟键盘+相对鼠标+绝对鼠标的功能,且可根据实际需要进行模式切换。功能特点支持5V和3.3V模式,内置晶振;默认9600bps,支持各种常用波特率,且可通过工具修改;多种芯片工作模式与串口通信模式,应用灵活;支持普通...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: CH9328 CH9329 USB键盘 USB鼠标 串口转键盘 串口转鼠标 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:12:00
- 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
- 概述CH9329是一款串口转标准USBHID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。下图为其一般应用框图。特点支持12Mbps全速USB传输,兼容USBV2.0,内置晶振;默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;支持5V电源电压和3.3V电源电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HID 鼠标 键盘 串口 转接 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-04-30 14:21:00
- 有没有以当前鼠标为中心进行显示的快捷键,像Protel99中的HOME键
- RT在手动布线时,如果线很长时需要移动画布,在布线时不习惯用鼠标拖动画布
- 所属专栏: PCB设计 标签: 快捷键,鼠标光标 发帖人:d1z1y2 发帖时间:2018-12-19 11:07:00
- USB键鼠延长方案
- 概述键盘鼠标紧随着电脑诞生而出现,是最常见的电脑外设,目前市场上使用最多就是USB接口的键盘鼠标,然而受USB协议的限制,线长只有几米,键盘鼠标延长方案分为上位机端和下位机端(需成对使用),两端通过串口实现USB键鼠信号的远程传输,解决了长度限制这一问题。CH9350方案为单芯片键鼠延长方案,可提供两种USB键鼠延长方式。第一种是RS485串口直连方式延长,这种延长方式上位机端和下位机端之间的最大距离可达到300米;第二种方式是将上位机端和下位机端的串口信号和音视频信号一起整合再延长。CH9350方案可以在视频延长方案的基础上很方便的加入USB键鼠延长功能,无需客户开发。应用领域应用于工业控...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9350L 键盘 鼠标 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 16:07:00
- USB远距离延长系列方案
- 概述USB远距离延长系列方案突破了传统USB延长距离不超过5米的限制,通过低成本的网线实现USB信号百米以上延长,使用光纤线,延长距离可达公里级。支持设备热插拔,即插即用,纯硬件实现方案,不需要额外安装任何驱动程序,兼容所有操作系统,避免了传统延长方案安装上位机软件带来的不变,真正实现遵循USB协议标准的远距离延长。该延长方案可广泛应用于电脑周边产品,工业控制,医疗设备,安防监控等领域。CH317/CH315G系列延长方案包括与USB主机连接的UP端和与USB设备连接的DOWN端,所述的UP端和所述的DOWN端通过网线实现互联互通。其中CH315G方案支持全速和低速延长,兼容高速,全速延长7...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH315 CH317 USB 延长 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-08-28 15:11:00
- 哪里有优雅实用的键帽?
- 工业仪表上一般都是需要按键的,常用的如上下左右,取消,确认共6个键。常用的圆键帽,太硬了,手感也不好。薄膜按键的寿命有限,容易破;硅胶按键还得开模。谁能推荐一下好的键帽,或者成品按键模块?
- 所属专栏: 器件替换 标签: 按键,键盘 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2017-09-04 12:45:00
- 矩阵键盘16按键+独立按键IIC通讯总线节省管脚资源IIC模块
- TY-JP01总线式可级联矩阵键盘模块模块参数:1、通讯方式:IIC(兼容3-6V电平)2、供电电压:3-6V3、尺寸:85MM(长)*45MM(宽)4、通讯频率:最大95KHZ5、工作环境:?40?Cto+85?C6、ESDprotectionexceeds2000VHBMperJESD22-A114and1000VCDMperJESD22-C1017、最多八个模块级联;接线方式1-------VCC(电源3-6V)2-------SDA(数据线)3-------SCL(时钟线)4-------INT(中断线,可不接)5-------SWIT(独立按键,可不接)6-------GND(地)...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 按键 键盘 IIC总线 模块 矩阵键盘 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:31:00
返回